Für die Ventiltechnik in Biogasanlagen oder der Aufbereitung von Biomethan und CO2 bieten wir technisch ausgereifte und auf jeden Prozessschritt abgestimmte Lösungen an.
Warum GEMÜ?
Ganz egal, ob robuste Sitzventile für hohe Schaltzyklen, Absperrklappen für größere Nennweiten oder Kugelhähne zum Absperren von Gasleitungen. Dank den vielfältigen Ventilprinzipien und Zubehörteilen liefern wir die komplette Ventil-, Mess- und Regeltechnik aus einer Hand.

Das sollten Sie bei der Ventilauswahl beachten
Häufig werden in der Biomethanaufbereitung mehrere Verfahren kombiniert, um ein Optimum der jeweiligen Aufbereitungsschritte zu erreichen: Entschwefelung über Absorption (Aktivkohle), Trocknung über Kühlung oder Druckwechseladsorption (Zeolithe) sowie die im folgenden Abschnitt genannten Verfahren zur CO2 Entfernung.
Tipps bei der Ventilauswahl
Anwendung | Besondere Betriebsparameter und Anforderungen | Bei der Ventilauswahl zu beachten |
---|---|---|
Gaswäscher • Durchflussregelung • Temperaturregelung | Desorption bis 100°C, Chemikalienbeständigkeit gegen Amine oder Genosorb® | Bei Wasser: Edelstahlkörper und EPDM-Dichtungen Bei Aminen/Genosorb®: Edelstahlkörper und PTFE-Dichtungen |
Membrantrennverfahren • Druckregelung | Bis 10 bar, Umgebungstemperatur | Gusskörper mit NBR- oder PTFE-Dichtungen, GEMÜ Support bei der präzisen Auslegung von Regelventilen. Sprechen Sie uns an. |
PSA Anlagen | Häufige Schaltwechsel und teilweise wechselseitige Durchströmung | Häufig Sitzventile mit Antrieben für hohe Schaltwechselzahl, Geeignete Ventiltyp für wechselseitige Durchströmung sind z. B. Klappen- oder Membranventile |

Gaswäscher können mit verschiedenen Medien betrieben werden. Beim Druckwasserwäscher wird das komprimierte Biogas mit Wasser gereinigt. Das CO2 wird im Wasser physikalisch gelöst (Absorption) und kann in einer zweiten Kolonne bei niedrigerem Druck wieder ausgetrieben werden (Desorption). Das Wasser kann dann wieder zur Absorptionskolonne zurückgeführt werden.
Im Gegensatz zum Wasser nutzen andere Absorptionsmedien wie Amine oder Genosorb die chemische Bindung des CO2 an das Medium. Nach der Absorption des CO2 wird das Medium, meist durch Temperaturerhöhung, ebenfalls regeneriert und der Absorptionskolonne nach Abkühlung wieder zugeführt.
Hier kommen GEMÜ-Ventile zum Einsatz:
• Absperrventile: Bei Pumpen und Behältern zur Absperrung und Entleerung
• Regelventile: Zur Volumenstromregelung des Mediums und je nach Verfahren an den Wärmetauschern zur Temperaturregelung

Metall Kugelhahn GEMÜ B20 (optional: Handhebel gelb)

Schrägsitzventil GEMÜ 554

Membranventil GEMÜ 695

Das Funktionsprinzip, der PSA-Anlagen, ist die Adsorption mit anschließendem Druckwechsel (Pressure Swing).
Durch die Verschiebung des Überdrucks zwischen parallelen Adsorptionsbehältern wird ein kontinuierlicher Betrieb des Systems mit hoher Energieeinsparung ermöglicht. Bei der Gewinnung von Biomethan strömt Biogas in den Aufreinigungsbehälter ein. Dadurch wird CO2 selektiv in den Molekularsieben adsorbiert. Gereinigtes Biomethan strömt aus. Der zweite Behälter wird regeneriert (entlüftet und gespült) und das CO2 an die Umgebung entlassen. Die beiden Absorptionsbehälter werden für einen kontinuierlichen Betrieb im Wechsel betrieben. Während in einem Behälter die Absorption stattfindet, wird der andere Behälter regeneriert. Bevor ein Sorptionszyklus beginnt, findet der Druckwechsel statt. Unter Druck stehendes Gas aus dem gesättigten Behälter, wird in den regenerierten Behälter transferiert.
Typische Anforderungen an die Ventiltechnik:
Häufigen Schaltwechsel, teilweise im Minuten-Rhythmus: Hier sind GEMÜ-Sitzventile mit Antrieben für hohe Schaltwechselzahl die passende Wahl.
Wechselseitige Durchströmung beim Druckwechsel: Geeignete Ventiltypen sind in diesem Prozess Absperrklappen oder Membranventile, da hier konstruktionsbedingt die Durchflussrichtung nicht vorgegeben ist.

Metall Absperrklappe GEMÜ R470 Tugela

Geradesitzventil GEMÜ 534

Membranventil GEMÜ 695

Die Gasaufbereitung mit Polymermembranen macht sich die unterschiedlichen Permeationseigenschaften der Gase zu eigen.
CO2 und H2 permeieren wesentlich leichter durch die Membranen und können so abgeführt werden. Als Produkt erhält man Biomethan mit hoher Reinheit.
Das ist zu beachten:
Da die Membrananlagen meist mehrstufig aufgeführt sind, müssen bei der Auswahl der Ventiltechnik unterschiedliche Druckstufen berücksichtigt werden.
Neben Regelventilen sind bei diesem Verfahren viele manuelle Armaturen in den Anlagen enthalten.

Metall Kugelhahn GEMÜ B20 (optional: Handhebel gelb)

Schrägsitzventil GEMÜ 550 (optional: Sonderfunktion G)

Metall Absperrklappe GEMÜ R487 Victoria (optional: Handhebel gelb)
Synchrone und präzise Regelergebnisse erreichen
Die falsche Auslegung von Regelventilen kann mangelhafte Regelergebnisse oder vorzeitigen Verschleiß zur Folge haben. Deswegen legen wir bei GEMÜ besonderen Wert auf die präzise Auslegung von Regelventilen.
Hilfestellung finden Sie über unsere Fachberater und unser Spezifikationsblatt zur Auslegung von Regelventilen.
Für ihre Anlagesicherheit - Zulassung für den Umgang mit Gasen
Um einen einwandfreien Umgang mit brennbaren Gasen sicherzustellen, erfüllen unsere Armaturen hohe Sicherheitsstandards wie ATEX oder SIL. Auch Armaturen mit DVGW-Gas Zulassung sind Teil unseres Portfolios.

Anwendungsbeispiele
❯ Gasaufreinigung
Druckwechseladsorption (kurz PSA) ist die allgemeine Bezeichnung für ein Gasreinigungssystem auf der Basis von selektiver Adsorption. Wenn Biomethan vor Ort aufbereitet oder veredelt werden soll, bieten PSA-Systeme eine kostengünstige und zuverlässige Möglichkeit.
Für diese Art von Anlagen bietet GEMÜ die passende Ventiltechnik. Lesen Sie hier mehr zur Anwendung am Beispiel von PSA-Anlagen.
❯ Gärreste-Verwertung
Aus den Gärresten, die nach der Fermentation übrig bleiben, können wertvolle Rohstoffe, wie z. B. Phosphatdünger rückgewonnen werden.
Lesen Sie hier mehr zur Anwendung und welche GEMÜ-Ventile für solche innovativen Recyclingverfahren geeignet sind.