![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/pm_installing-positioner-1435.jpg)
Seit über drei Jahrzehnten führt GEMÜ praxisorientierte Schulungen für das Wartungs- und Servicepersonal von verfahrenstechnischen Anlagen durch. Um Kunden auch kurzfristig, unkompliziert und ortsunabhängig zu unterstützen, hat das Schulungsteam nun weitere Filme veröffentlicht, die Fragen und Situationen klären, die in der Praxis häufig auftreten, immer wieder fehlerhaft ausgeführt werden und im Betrieb zu Problemen führen können.
Nach den Tutorials zum Membranwechsel bei Ventilen liegt der Schwerpunkt der neuen Reihe auf der Montage, dem Anschluss und der Einstellung von Automatisierungskomponenten und Zubehörteilen. Zudem wurden speziell für den Membranwechsel von zweiteiligen Elastomer-PTFE-Membranen zwei weitere Videos erstellt.
Die sechsteilige Reihe wird mit dem Tutorial zur Inbetriebnahme des Stellungsreglers GEMÜ 1435, der auf Linear- und Schwenkarmaturen adaptiert werden kann, eröffnet. Neben der Erläuterung des fachgerechten Anschlusses, wird auch der zwingend erforderliche Initialisierungsprozess detailliert in Wort und Bild dargestellt. Zeitgleich ist auch das Video zur Montage sowie zum externen Aufbau der Regelkomponente erschienen.