FAQ´s

zum dualen Studium bei GEMÜ

FAQ´s

  • Wie läuft eine Praxisphase ab?

  • Drei vollgepackte Jahre: Warum sich ein duales Studium lohnt

  • Gibt es die Möglichkeit auf einen Auslandsaufenthalt?

  • Wie ist der Ablauf einer Projektarbeit bzw. der Bachelorarbeit?

  • Wie sind die Perspektiven nach dem Studium?

  • Was sollte ich für ein duales Studium mitbringen?

Wie läuft eine Praxisphase ab?

  • Am Anfang deines Studiums erhältst du einen Durchlaufplan, welcher auf deinen Studiengang angepasst ist. Du siehst gleich, welche Abteilungen du in deiner Praxisphase durchläufst.
  • Der Durchlauf in einer Abteilung wird strukturiert durchgeführt, damit du die komplette Abteilung kennenlernen kannst. Dabei steht auch immer ein Ausbildungsbeauftragter zur Verfügung.
  • Du wirst direkt am Tagesgeschäft beteiligt.
  • Neben dem Tagesgeschäft wirst du an Projekten beteiligt oder kannst selbst die Verantwortung für ein Projekt übernehmen.

Drei vollgepackte Jahre: Warum sich ein duales Studium lohnt

  • Neben der Theorie erhältst du einen direkten Einblick in die Praxis und kannst selbständig mitarbeiten.
  • Durch die Abwechslung zwischen den Theorie- und Praxisphasen steigt die Motivation. Du verbesserst deine Eigeninitiative und dein selbständiges Arbeiten. Zudem kannst du schon Verantwortung für Aufgaben und Projekte übernehmen. 
  • Du lernst bereits unternehmerische Abläufe kennen.
  • Im dualen Studium bekommst du eine monatliche Vergütung, auch während der Theoriephasen.
  • GEMÜ unterstützt dich in deinem Studium mit einem Laptop bspw. für das Schreiben deiner Projektarbeit. Den Laptop kannst du neben der Praxisphase auch in der Theoriephase verwenden.

Gibt es die Möglichkeit auf einen Auslandsaufenthalt?

  • Die DHBW bietet dir die Möglichkeit, ein Theoriesemester im Ausland zu verbringen. Zusätzlich bietet GEMÜ auch die Möglichkeit, während der Praxisphase in einer Tochtergesellschaft zu arbeiten.
  • Wenn du möchtest kannst du deinen Auslandsaufenthalt mit einem Urlaub ergänzen.

Wie ist der Ablauf einer Projektarbeit bzw. der Bachelorarbeit?

  • In deinem Durchlaufplan erkennst du in welcher Abteilung du deine Projektarbeit schreiben kannst. Gerne kannst du ein Thema nennen, worüber du schreiben möchtest. Die Abteilung kann dir auch ein Thema vorgeben. Bei der Umsetzung der Projektarbeit erhältst du Unterstützung von einem Betreuer.
  • Die Bachelorarbeit schreibst du in der Abteilung, in welcher du später übernommen wirst. Bei der Wahl der Abteilung wird versucht, deine Wunschabteilung zu berücksichtigen.

Wie sind die Perspektiven nach dem Studium?

  • Bereits vor der Beendigung deines Studiums wird darauf geachtet, in welcher Abteilung du gerne später einmal arbeiten möchtest. Das Ziel ist es, dass du deine Bachelorarbeit bereits in der Abteilung schreibst, in der du später übernommen werden sollst.
  • Durch die ersten Praxiserfahrungen und das Mitwirken bei Projekten steigt deine Übernahmechance.
  • Auch nach dem Studium bietet dir GEMÜ umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Was sollte ich für ein duales Studium mitbringen?

  • Interesse an unternehmerischen Abläufen.
  • Ein gewisses Organisationstalent und Zeitmanagement zur Bewältigung der anfallenden Aufgaben, sowohl in der Praxisphase als auch in der Theoriephase.
  • Hohe Lernbereitschaft und die Motivation neue Prozesse kennen zu lernen.
  • In der Praxis musst du mit verschiedenen Projektteams zusammenarbeiten oder dich in neu Abteilungen integrieren, deshalb ist für uns Teamfähigkeit wichtig.