![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/GEMUE481_m_Schwenkadapte_300px.jpg)
Med en ny svingadapter fra firmaet GEMÜ er det nu muligt også at drive stillingsindikatorer til lineærdrev i kombination med pneumatisk aktiverede drev til svingarmaturer.
Hidtil skulle brugerne ved valg af stillingsindikatorer allerede på forhånd beslutte, om de ville montere den på en ventil med lineærdrev eller på et svingarmatur. Dette har for det første begrænset udvalget af mulige indikatorer, og for det andet skulle de nødvendige enheder holdes klar via et passende lagerhold.
Med den nye svingadapter fra ventilspecialisten GEMÜ kan mange forskellige stillingsindikatorer til lineærdrev fra virksomhedens portefølje nu også monteres på pneumatisk aktiverede svingarmaturer. Herunder fungerer svingadapteren som oversætter mellem ventilens drejebevægelse og stillingsindikatorens lineærbevægelse. Dermed er brugeren ikke længere udelukkende afhængig af at vælge indikatorer specielt til svingdrev. Dette tillader størst mulig fleksibilitet i anvendelse og lagerhold.
En anden fordel ved det nu større udvalg af indikatorer er muligheden for at gøre brug af komponenter med specielle godkendelser og kommunikationsinterfaces (AS-interface, IO-Link eller DeviceNet) samt stillingsindikatorer med integrerede pilotventiler.