![](fileadmin/user_upload/PSUA_00-04_Z_with_ASUB_05-04_CZ_P5-4_300px.jpg)
GEMÜ, la empresa especialista en válvulas con sede en Ingelfingen (Alemania), saca al mercado dos nuevas soluciones para la conexión de bloques de válvulas multivías de un solo uso.
Por un lado, ahora se puede controlar el bloqueo del bloque de válvulas neumáticamente mediante cilindros de bloqueo por medio de un bloque de válvulas embutido en la superficie del sistema. Por otro lado, hay una solución que consiste en utilizar un bloque de válvulas montado en la superficie del sistema, en el que el cuerpo de la válvula se conecta a la unidad de accionamiento manualmente mediante una palanca manual extraíble. Esta última variante permite una mayor flexibilidad en la disposición de los tubos para soldar. El acoplamiento entre los actuadores y los diafragmas soldados al bloque de válvulas se consigue de forma fiable en pocos segundos mediante el principio de sujeción ya conocido de GEMÜ SU40 SUMONDO. Los bloques propiamente dichos se fabrican mediante mecanizado, por lo que pueden personalizarse.
El empleo de diseños de un solo uso ofrece muchas otras ventajas: Se ahorran los ciclos de limpieza convencionales y el consiguiente gasto en energía, productos de limpieza, eliminación de residuos y equipos periféricos, a la vez que se aumenta la protección contra la contaminación cruzada entre diferentes campañas de producción. Además, se minimizan los tiempos de inactividad en las fábricas, lo que mejora significativamente la flexibilidad y la eficacia de las soluciones de un solo uso en la tecnología médica y farmacéutica en comparación con las soluciones convencionales. Por otra parte, el uso de diseños de un solo uso reduce el impacto medioambiental negativo gracias a la supresión de los ciclos de limpieza, que consumen mucha energía