![](fileadmin/user_upload/350x75_sp-walls_aus_bs-2.jpg)
Un pedazo de «la Gran Manzana»
La pintura de la Hypercity recuerda a grandes ciudades como la de Nueva York. Para redondear esta escena, el diseño de la oficina modular recuerda al de una street diner. La pintura mural «Enso City» se hizo en una zona a la que hasta ahora no se había prestado mucha atención. El contenedor de la oficina recuerda al periodo anterior a la ampliación efectuada en Criesbach, cuando, ante la mayor necesidad de espacio durante la fase de construcción, respondimos en poco tiempo instalando oficinas modulares. También la dimensión de nuestro crecimiento nos hace recordar este episodio. La oficina modular se presenta con una nueva apariencia y se conserva como recuerdo de este periodo.
![](fileadmin/user_upload/2_Enso_350.jpg)
La pintura mural «Enso City»
Observamos diferentes detalles de la válvula desde un plano contrapicado. Hacia arriba el diseño se desarrolla como altas torres llenas de luz y vida. El enso parece un blanco que señala la dirección. El proceso es abierto, ilimitado. Es notable la dimensión de la altura y el tamaño que pueden alcanzar los rascacielos. Tanta luz y tanta vida: uno desea elevarse hasta allí.
Entre los elementos de la pintura se da una interacción dinámica.
![](fileadmin/user_upload/350x75_sp-walls_enso.jpg)
El «enso». Perfecto porque está inacabado.
«Enso» es un carácter de la caligrafía japonesa clásica. Un símbolo de iluminación, fuerza, elegancia, del universo, del vacío. Se dice que al trazar el enso se crea un momento en el que la conciencia es libre, y el cuerpo y la mente no están limitados en su proceso creativo. El enso abierto simboliza que toda creación humana es una parte de otra mayor y, por tanto, no puede estar sola. El carácter abierto e inacabado, lo imperfecto es una posición irrenunciable de la creatividad.