Con el nuevo sistema de estanqueidad patentado para sistemas de tubo de llenado y de aguja de llenado, el especialista en válvulas GEMÜ ha conseguido por primera vez lanzar al mercado una solución de adaptación para agujas de llenado que garantiza una separación hermética entre el actuador y el fluido. De esta manera se descartan el efecto de elevación y una contaminación del fluido.
Basada en las válvulas de plataforma de válvula de llenado GEMÜ F40 y GEMÜ F60 servoDrive, la tecnología de eficacia probada PD (tecnología plug diaphragm) se ha ampliado con una nueva variante PD con una rosca de acero inoxidable que se inserta a presión directamente en el PTFE en el proceso de sinterizado. Por consiguiente, con el nuevo sistema de estanqueidad ya no es necesario limpiar detrás de las juntas de los paquetes. Asimismo se elimina el peligro de contaminación por lubricantes procedentes del actuador o a causa del efecto de elevación. La nueva GEMÜ PD, combinada con los actuadores de alto rendimiento GEMÜ F40 y GEMÜ F60, mejora la higiene y el rendimiento de cualquier aplicación de envasado con sistemas de aguja de llenado y de tubo de llenado con todos los fluidos y presentaciones.
En la tecnología de llenado de fluidos líquidos y viscosos a menudo se emplean sistemas de aguja de llenado o de tubo de llenado. Se recurre a este principio sobre todo en la industria de los cosméticos, en el envasado de productos farmacéuticos y en la industria alimentaria, por ejemplo para productos lácteos, zumos y salsas. Con el nuevo sistema de estanqueidad, GEMÜ ofrece la posibilidad de elevar a un nivel considerablemente superior la seguridad, la precisión y la rapidez en el proceso de envasado.