![GEMÜ butterfly valves in the Niedernhall waterworks - Partial deionization using the CARIX® procedure GEMÜ butterfly valves in the Niedernhall waterworks - Partial deionization using the CARIX® procedure](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/52/3347_2018.jpg)
Niedernhallin vesilaitoksessa raakavesi käsitellään usean eri vaiheen avulla. Ensin vesi suodatetaan ultrasuodatuksessa, sitten se pehmennetään ioninvaihtimen avulla ja lopuksi siitä poistetaan epäpuhtaudet UV-desinfioilla. Vettä voidaan käsitellä tunnissa 300 m³ ja vuodessa 2,2 miljoonaa m³. Nordostwürttembergin vesihuoltoyhtymän käyttämän laitteiston erikoisuus on se, että siinä on CARIX®-menettelyn (Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchangers) avulla toimiva ioninvaihdin. Menettelyn etuja ovat erityisen pienet käyttökustannukset ja ympäristöystävällisyys.