![](fileadmin/user_upload/1_350x75_sp-walls_aus_bs-3.jpg)
![](fileadmin/user_upload/2_350x75_sp-walls_aus_bs-4.jpg)
![](fileadmin/user_upload/3_350x75_sp-walls_gl_02-21.jpg)
Merci pour votre sourire : le Gemü-Smile
Les secrets du succès : créativité, intuition, enthousiasme et bonne humeur.
Ou plus simplement encore : l'humain.
Un grand merci à nos employés pour leur coopération et leur soutien.
Tous les sourires représentés sur notre façade reflètent ceux de nos employés.
![](fileadmin/user_upload/4_350x75_sp-walls_motiv-1_02-21.jpg)
Il y a plus de 60 millions d'années
Lorsque nous nous interrogeons sur le « comment » et le « pourquoi », sur le sens et les valeurs, il nous faut revenir au point de départ. Les ammonites du Muschelkalk d'Ingelfingen témoignent de l'existence d'une mer il y a plus de 60 millions d'années. Les fossiles témoignent de changements radicaux et de nouveaux départs constants. Des millions d'années d'évolution ont façonné le visage de notre monde actuel. Cette profondeur de la dimension temporelle nous permet de relativiser les petits et grands drames de la vie quotidienne, et de voir plus grand. Sur la courbe du temps, seul le moment présent compte. Car c'est dans le présent que nous vivons et travaillons, dans la reconnaissance de ce que nous avons accompli et avec confiance en l'avenir.
![](fileadmin/user_upload/5_350x75_sp-walls_motiv-2_02-21.jpg)
L'amour de notre patrie
Le lien profond que nous entretenons avec notre pays d'origine est un pilier solide de notre philosophie d'entreprise. La portée de nos relations commerciales, tout comme la hauteur de la plante, importe peu : la force vient des racines.
![](fileadmin/user_upload/6_350x75_sp-walls_motiv-3_02-21.jpg)
Événements marquants
La première étape de la réussite de GEMÜ a été la mise en œuvre cohérente d'une idée brillante : la première vanne de process en plastique au monde. Créée en 1963, la vanne à siège à commande électromagnétique directe ouvre une voie économique à l'automatisation dans le secteur de la galvanisation. La devise de Fritz Müller est, aujourd'hui encore, toujours la recette du succès : « Une idée ne vaut que si l'on en fait quelque chose. »
![](fileadmin/user_upload/7_350x75_sp-walls_daedalus_02-21.jpg)
Déployez vos ailes
Une aile abstraite, surdimensionnée par rapport au personnage qui étend ses bras et se tend vers le ciel. GEMÜ possède de grandes ailes : la puissance et les capacités de l'un des principaux fabricants de vannes au monde. Un large éventail de possibilités de développement s'offre ainsi à chaque employé. Nous vous souhaitons un bon départ et un vol réussi.
![](fileadmin/user_upload/8_350x75_sp-walls_rakete_02-21.jpg)
Apollo 17
Apollo 17 était le onzième vol habité du programme Apollo et le dernier vol spatial habité vers la Lune à ce jour. La mission fut un succès. L'expérience et les connaissances espérées ont pu être acquises. La soif de connaissances concernant notre satellite semblait être étanchée et l'exploration spatiale s'est alors concentrée sur de nouveaux objectifs. Le 14 décembre 1972, le commandant Eugene Cernan quitte la surface lunaire en tant que dernier homme à y avoir posé les pieds en déclarant : « Nous partons comme nous sommes venus, [...] avec paix et espoir pour toute l'humanité. » Ce 14 décembre était également une date importante pour la famille Müller. Un départ avec de nouvelles perspectives pour l'avenir. Nous n'en dévoilerons pas plus...