La façade de notre siège social raconte des histoires aux visiteurs. C'est une vue singulière dans les environs et tout aussi unique que notre culture d'entreprise.
Pour se construire, l'avenir a besoin de tous les sens, du cœur et de l'esprit, d'employés solidement ancrés et de cosmopolites, de penseurs rationnels et de visionnaires..
Nous souhaitons exprimer au monde extérieur, par le biais de nos fresques murales, les concepts suivants : technologie, philosophie ou simplement un sourire amical.
![](fileadmin/user_upload/1_350x75_sp-walls_aus_bs-5.jpg)
L'évolution de notre société est présentée sur la façade du bâtiment ouest de l'entreprise, en commençant par le « mur des cercles », à gauche. La créativité et l'inventivité sont deux atouts particuliers de notre entreprise. Notre succès futur réside dans l'identification et l'exploitation de nouvelles opportunités.
Les cercles représentés sont un modèle pour les idées et les thématiques de notre entreprise. On voit de grands et petits cercles dont certains s'ouvrent et restent inachevés. D'autres sont même dotés d'un point central. L'énergie se concentre et déclenche un processus créatif. Deux courbes partent d'un point central blanc...
![](fileadmin/user_upload/2_350x75_sp-walls_aus_bs-6.jpg)
Le large mur occidental est structuré par une perspective centrale. Le tracé mène vers le centre du bâtiment. La zone inférieure représente une piste d'atterrissage. Deux visages flanquent la façade. Leur expression est amicale et détendue. On assiste à des retrouvailles joyeuses et attendues depuis longtemps. Le visage de gauche porte un masque uniforme en plastique ou en métal de haute qualité. Il représente le présent, l'accompli et le tangible.Son homologue est un modèle intangible et raffiné. L'avenir numérique, l'industrie 4.0, permet des développements techniques rapides pour les secteurs de l'ingénierie, de la production, du service et de la communication. Gemü est un acteur mondial, très avant-gardiste. Nous créons continuellement une nouvelle réalité. La formule inscrite sur la façade définit comment cela fonctionne : « L'intersection de l'imagination visionnaire V et des possibilités techniques actuelles T aboutit à la nouvelle réalité NR. »
V T=NR
![](fileadmin/user_upload/3_a_350x75_sp-walls_aus_bs-7.jpg)
Les deux courbes, qui trouvent leur origine dans les cercles, s'étendent sur toute la façade. Les deux lignes symbolisent la dynamique des processus créatifs, la ligne blanche représentant la moyenne et la ligne rouge la dynamique de GEMÜ. Nous sommes des créateurs et des experts industriels de renommée mondiale. C'est pourquoi nous voyons un grand nombre d'opportunités et de développements à un stade précoce. La structure de notre entreprise nous permet de réagir avec rapidité et efficacité. À l'instar de la dynamique d'action d'un pilote de course, nous réagissons immédiatement, profitons des conditions favorables pour accélérer fortement et pouvons à tout moment affiner la trajectoire afin d'accélérer à nouveau de manière ciblée. C'est la raison pour laquelle la courbe rouge ressemble à une piste de course. La position stable et fructueuse de notre entreprise sur le marché mondial confirme notre approche et nous assure un avenir prometteur. L'histoire continue et nous avons hâte de savoir ce qu'elle nous réserve.