Susciter une prise de conscience – responsabilité sociale
Chez GEMÜ, montrer le bon exemple consiste à susciter une prise de conscience pour le développement durable parmi tous les collaborateurs et à agir de manière socialement responsable. GEMÜ anticipe les réflexions, stimule et accompagne des projets d'avenir dans sa région.
Vélos de fonction pour les collaborateurs
Que ce soit sur le plan professionnel ou dans la vie privée, la mobilité durable fait partie des grands piliers de GEMÜ pour la réalisation des objectifs en matière de protection climatique.
Ainsi, GEMÜ propose des vélos professionnels qui aident plus de 150 collaborateurs et leurs proches à rester en forme tout en contribuant à la protection de l'environnement.
![](fileadmin/user_upload/350x300px_Jobrad_fahrradgaragen-ladesaeulen.gif)
Stations de recharge pour les collaborateurs
Les stations de recharge de l'entreprise, alimentées à 100 % en électricité verte, aident les utilisateurs de vélos électriques à se rendre au travail. De plus, GEMÜ met à disposition sur chaque site en Allemagne des bornes de recharge électrique pour les véhicules d'entreprise.
![](fileadmin/user_upload/B3_3_350x300_Stadtradeln.png)
Stadtradeln : se mobiliser en sillonnant la ville pendant 21 jours à vélo au nom du renforcement des mesures en faveur de la bicyclette, de la protection climatique et de la qualité de vie dans les municipalités.
74 cyclistes de GEMÜ ont soutenu en 2022 la campagne organisée par l'Alliance pour le climat en parcourant au total 20 071 km (1re place) à vélo, évitant ainsi de rejeter 3090 kg de CO2. Une belle contribution au résultat obtenu par la ville de Künzelsau.En tout, les cyclistes qui ont participé à la manifestation dans les rues de Künzelsau ont dépassé les 70 000 km et ont ainsi évité le dégagement de 11 t de CO2.
![](fileadmin/user_upload/B3_3_350x300_Stadtradeln-Wald.png)
![](fileadmin/user_upload/B3_4_350x300_Bike_to_Work.png)
Bike to work 2021 - la plus grande opération de promotion de la santé en Suisse
L'initiative Bike to work a pour but d'encourager les collaborateurs à utiliser entre autres le vélo pour se rendre au travail, et à faire ainsi leur séance de sport dès le trajet matinal jusqu'à leur entreprise. Cette opération contribue par ailleurs à la protection de l'environnement. Les collaborateurs de GEMÜ Suisse y ont participé en 2021 répartis en deux équipes. Ils ont parcouru 3610 km au total, évitant ainsi 520 kg d'émissions de CO2. (Suisse au total : 15 millions de km et 2,2 millions de tonnes de CO2)
![](fileadmin/user_upload/B3_5_350x300_Bike_to_Work-Teil_3.png)
Électromobilité dans la région : E-Disti
Le projet « E-Disti » a vu le jour en 2018 en collaboration avec la ville de Niedernhall. Les habitants de la ville, qui ont la possibilité de louer à moindres frais une BMW i3, apprécient beaucoup le projet. GEMÜ apporte ainsi sa contribution en matière de développement durable et participe à la promotion de l'électromobilité pour les habitants de la ville.
![](fileadmin/user_upload/350x300px_e-disti_ladesaeule_v2.gif)
Borne de recharge sur le parking de Wertwiesen - « Faites le plein d'électricité et de bonne humeur »
GEMÜ a conclu un contrat de coopération avec la ville de Künzelsau en 2015. Depuis, l'entreprise participe aux frais de la borne de charge située sur le parking de Wertwiesen.
![](fileadmin/user_upload/B3_7_350x300_bwbl%C3%BChtauf.jpg.png)
Prairie
En 2020, GEMÜ s'est lancé pour la première fois dans le parrainage d'une prairie de 2000 m2 à Mulfingen-Ochsental. Le fabricant allemand continue aujourd'hui encore à assurer ses engagements. GEMÜ apporte ainsi une contribution de poids à la préservation de la biodiversité dans sa région d'implantation.
Pour assurer vous aussi le parrainage d'une prairie, rendez-vous sur : https://www.bwbluehtauf.de
#gemugroup
![](fileadmin/_processed_/a/c/csm_B3_7_350x300_bl%C3%BChwiese_d1fa186b21.png)
Susciter une prise de conscience parmi tous les collaborateurs
L'estime est plus qu'une récompense. Les petits cadeaux durables font toujours plaisir et encouragent à intégrer aussi dans la vie privée les principes du développement durable.