![GEMÜ butterfly valves in the Niedernhall waterworks - Partial deionization using the CARIX® procedure GEMÜ butterfly valves in the Niedernhall waterworks - Partial deionization using the CARIX® procedure](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/52/3347_2018.jpg)
L'acqua grezza immessa nella centrale idrica di Niedernhall viene sottoposta a un trattamento in più fasi al termine del processo di ultrafiltrazione. Successivamente, viene addolcita utilizzando uno scambiatore ionico, e infine viene depurata mediante un processo di disinfezione a raggi ultravioletti (UV). Vengono trattati 300 m³ l'ora pari a 2,2 milioni di m³ all'anno. La particolarità di questo impianto, gestito dal Consorzio Intercomunale per l'approvvigionamento idrico del territorio nord-orientale della regione Baden-Württemberg, risiede nello scambio ionico mediante il processo CARIX® (Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchangers). I vantaggi di tale processo sono riconducibili ai costi di esercizio particolarmente contenuti e alle alte prestazioni ambientali.