Con il nuovo sistema di tenuta brevettato per sistemi di aghi/tubi di riempimento, lo specialista di valvole GEMÜ è riuscito per la prima volta a introdurre sul mercato un'opzione di adattamento per gli aghi di riempimento che garantisce una separazione ermetica tra attuatore e fluido. Ciò significa che è possibile escludere l'effetto risalita e la contaminazione del fluido.
Sulla base della piattaforma di valvole di riempimento GEMÜ F40 e GEMÜ F60 servoDrive, la collaudata tecnologia PD (Plug-Diaphragm Technologie) è stata ampliata per includere una nuova variante PD con una filettatura in acciaio inossidabile che viene pressata direttamente nel PTFE durante il processo di sinterizzazione. Con il nuovo sistema di tenuta, non è più necessario eseguire un lavaggio dietro le guarnizioni di tenuta. Inoltre si esclude il rischio di contaminazione dovuto a lubrificanti provenienti dall'attuatore o all'effetto risalita. La nuova tecnologia PD di GEMÜ, in combinazione con gli attuatori ad alte prestazioni GEMÜ F40 e GEMÜ F60, migliora l'igiene e le prestazioni di ciascuna applicazione di riempimento con sistemi di aghi/tubi di riempimento per tutti i fluidi e recipienti.
I sistemi di aghi o tubi di riempimento sono spesso utilizzati nella tecnologia di riempimento di sostanze liquide o viscose. Questo principio è utilizzato principalmente nell'industria cosmetica, nel riempimento di prodotti farmaceutici e nell'industria alimentare, ad esempio per prodotti lattiero-caseari, succhi e salse. Con il nuovo sistema di tenuta, GEMÜ offre la possibilità, la sicurezza, la precisione e la rapidità nel processo di riempimento di elevarsi ad un livello significativamente superiore.