La facciata della nostra casa madre racconta storie. Questo è un aspetto unico ad ampio raggio. Così come è unica la nostra cultura aziendale.
Il futuro ha bisogno di tutti i sensi, del cuore e della mente, di collaboratori ben radicati e di cosmopoliti, di pensatori razionali e di visionari.
Con le immagini sulle nostre facciate, riportiamo questo al mondo esterno: tecnologia, filosofia o semplicemente un sorriso amichevole.
![](fileadmin/user_upload/1_350x75_sp-walls_aus_bs-5.jpg)
Sulla facciata dell’edificio aziendale occidentale viene mostrato l’ulteriore sviluppo della nostra azienda, a partire dal “muro di cerchi” sulla sinistra. Creatività e inventiva sono 2 punti di forza particolari della nostra azienda. Il nostro successo futuro consiste nell’identificare e sfruttare nuove opportunità.
I cerchi mostrati sono un modello per le idee e i temi della nostra azienda. Si vedono cerchi grandi e piccoli, alcuni si rompono, restando incompiuti, altri hanno lo stesso centro. L’energia si concentra, dando inizio a un processo creativo. 2 curve partono da un centro bianco....
![](fileadmin/user_upload/2_350x75_sp-walls_aus_bs-6.jpg)
L’ampia parete occidentale è strutturata da una prospettiva centrale. Il tracciato della linea conduce nelle profondità. L’area inferiore rappresenta una pista di atterraggio. Due visi fiancheggiano la facciata. L’espressione è amichevole e rilassata. Un incontro tanto atteso e gioioso. Il viso sinistro è una maschera uniforme in plastica o metallo di alta qualità. Essa rappresenta il presente, compiuto e tangibile.
Di fronte vi è invece un bel modello non oggettivo. Il futuro digitale, Industria 4.0, permette rapidi sviluppi tecnici per l’ingegneria, la produzione, il servizio e tutta la comunicazione. Gemü è un attore globale, molto avanti. Siamo costantemente alla ricerca di una Nuova Realtà. La formula sulla facciata definisce come funziona: “L’intersezione dell’immaginazione visionaria V con le possibilità tecniche attuali T dà come risultato la Nuova Realtà NR.
V T=NR
![](fileadmin/user_upload/3_a_350x75_sp-walls_aus_bs-7.jpg)
Le due curve, che partono dai cerchi, si estendono su tutta la facciata. Le due linee simboleggiano la dinamica dei processi creativi, dove la linea bianca rappresenta la media e la linea rossa rappresenta la dinamica in GEMÜ. Siamo inventori ed esperti del settore di fama mondiale. Ecco perché vediamo molte opportunità e sviluppi precocemente. Grazie alla nostra struttura aziendale siamo in grado di reagire in modo rapido ed efficiente. Analogamente alla dinamica d’azione di un pilota da corsa, reagiamo immediatamente, approfittiamo delle condizioni positive per accelerare fortemente e possiamo mettere a punto la rotta in qualsiasi momento per accelerare di nuovo in modo mirato. Ecco perché la curva rossa assomiglia a una pista da corsa. La posizione stabile e di successo della nostra azienda sul mercato mondiale, conferma il nostro approccio, garantendo un futuro promettente per l’azienda. La storia continua, non vediamo l’ora.