![](fileadmin/user_upload/1_350x75_sp-walls_aus_bs-3.jpg)
![](fileadmin/user_upload/2_350x75_sp-walls_aus_bs-4.jpg)
![](fileadmin/user_upload/3_350x75_sp-walls_gl_02-21.jpg)
Grazie per il vostro sorriso: The Gemü-Smile
Gli ingredienti segreti del successo: creatività, intuizione, entusiasmo e umorismo.
O per dirla più semplicemente: le persone.
Molte grazie al nostro staff per la partecipazione e il supporto.
Ogni sorriso sulla nostra facciata proviene originariamente dalla nostra azienda.
![](fileadmin/user_upload/4_350x75_sp-walls_motiv-1_02-21.jpg)
Più di 60 milioni di anni fa
Quando ci interroghiamo sul “come” e sul “perché”, sul significato e sui valori, dobbiamo partire da dove tutto è cominciato. Le ammoniti delle conchiglie marine calcaree di Ingelfingen raccontano di un mare di oltre 60 milioni di anni fa. I fossili sono testimoni di cambiamenti radicali e di continui nuovi inizi. Milioni di anni di evoluzione hanno plasmato il volto del nostro mondo attuale. Questa profondità della dimensione temporale mette in prospettiva i grandi e piccoli drammi della vita quotidiana e forse ci permette di vedere il quadro generale. Nel mare del tempo, solo il momento presente conta. Qui viviamo e lavoriamo, riconoscendo ciò che abbiamo raggiunto, con fiducia verso il futuro.
![](fileadmin/user_upload/5_350x75_sp-walls_motiv-2_02-21.jpg)
Legame con la propria terra di origine
Il profondo legame con il nostro paese d’origine rappresenta un solido pilastro della nostra filosofia aziendale. Non importa quanto lontano arrivino le relazioni d’affari, non importa quanto in alto cresca la pianta - il potere viene dalle radici.
![](fileadmin/user_upload/6_350x75_sp-walls_motiv-3_02-21.jpg)
Tappe importanti
Il primo passo della storia di successo di GEMÜ è stata l’attuazione coerente di un’idea brillante: La prima valvola di processo al mondo in plastica. Nel 1963, la valvola a otturatore a comando elettromagnetico diretto ha mostrato una via economica nell’automazione nel campo degli impianti galvanici. Il motto di vita di Fritz Müller è ancora oggi una ricetta di successo: “Un'idea è buona solamente quando se ne può ricavare qualcosa.”
![](fileadmin/user_upload/7_350x75_sp-walls_daedalus_02-21.jpg)
Spread your Wings
Un’ala astratta, sovradimensionata rispetto alla figura che allarga le braccia e si protende verso l’alto. GEMÜ ha le ali così grandi - la potenza e le possibilità di uno dei produttori di valvole leader al mondo. Questo offre ad ogni dipendente una vasta gamma di opportunità di sviluppo. Vi auguriamo un buon inizio e un volo di successo.
![](fileadmin/user_upload/8_350x75_sp-walls_rakete_02-21.jpg)
Apollo 17
Apollo 17 fu l’undicesimo volo con equipaggio del programma Apollo nonché l’ultimo volo spaziale sulla luna con equipaggio fino ad oggi. La missione fu un successo. Si riuscì infatti ad acquisire gli auspicati approfondimenti di misurazione e campionamento. La sete di conoscenza del nostro satellite sembrava essersi placata e l’esplorazione spaziale si concentrò su nuovi obiettivi. Il 14 dicembre 1972, il comandante Eugene Cernan fu l’ultima persona a lasciare la superficie lunare con le seguenti parole: “Ce ne andiamo come siamo venuti... con pace e speranza per tutta l’umanità.” Lo stesso 14 dicembre fu altrettanto importante per la famiglia Müller. Un inizio con nuove prospettive per il futuro. Non viene rivelato nulla di più...