![Multi-port valve blocks: Continuous disinfection of cooling lubricants and cutting fluid Multi-port valve blocks: Continuous disinfection of cooling lubricants and cutting fluid](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/2/wallenius_water_1_2018(copyright).jpg)
Nell'industria metallurgica, i lubrorefrigeranti e i liquidi da taglio devono essere tassativamente utilizzati durante i processi di lavorazione, per impedire eventuali alterazioni della struttura degli utensili e dei materiali. Sono composti da acqua, oli e additivi, come ad esempio agenti anti-schiuma, stabilizzatori, emulgatori e agenti anticorrosivi. Per prolungare l'utilizzo dei lubrorefrigeranti, si procede fra l'altro alla depurazione o alla sterilizzazione degli stessi mediante filtrazione. Spesso, dopo un lungo utilizzo, può capitare che i lubrorefrigeranti idromiscibili vengano aggrediti da batteri o funghi (cosa peraltro riscontrabile in seguito alla formazione di un odore intenso), inibendo così la funzione del liquido lubrorefrigerante. Ciò comporta inoltre un grave rischio per la salute del personale addetto alla produzione.