![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2021/UL_certification_GEMUE_1235_1236_1436_eco_200px.jpg)
Lo specialista delle valvole GEMÜ ha fatto certificare con le procedure di omologazione UL altri tre dei suoi componenti di automazione intelligente: gli indicatori di posizione GEMÜ 1235 e GEMÜ 1236 e il posizionatore e regolatore di processo GEMÜ 1436 eco cPos.
Il marchio di sicurezza UL è valido per gli USA e il Canada. Si tratta di un requisito pratico per tutte le macchine e i componenti di impianti che sono utilizzati in essi o esportati.
Indicatori di posizione GEMÜ 1235 e GEMÜ 1236
Gli indicatori di posizione GEMÜ 1235 e GEMÜ 1236 si distinguono per la loro struttura compatta e semplice combinata con funzioni all'avanguardia. Sono dotati di feedback discreto convenzionale della posizione della valvola di processo (chiusa o aperta) e della comunicazione IO-Link. I prodotti sono disponibili in plastica e acciaio inossidabile.
Posizionatore e regolatore di processo GEMÜ 1436 eco cPos
Il posizionatore e regolatore di processo GEMÜ 1436 eco cPos è utilizzabile in modo versatile. L'elettronica ridotta alle funzioni principali e la funzione di messa in servizio rapida (speed-AP) rendono questo dispositivo un indicatore di posizione incomparabilmente facile da usare per compiti di regolazione con requisiti di base.