![GEMÜ butterfly valves in the Niedernhall waterworks - Partial deionization using the CARIX® procedure GEMÜ butterfly valves in the Niedernhall waterworks - Partial deionization using the CARIX® procedure](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/52/3347_2018.jpg)
ニーデルンハル浄水場では,取水した原水を数段階の工程により浄化処理しています。最初は限外濾過による固形不純物の除去,次にイオン交換器で軟水化し,最後は UV による滅菌処理です。処理量は毎時 300 m³,年間にすると 220 万 m³ に達します。ノルトオストヴュッテンベルク水道組合が運営するこの浄水場の最大の特徴は,イオン交換に CARIX® 法(Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchangers=二酸化炭素再生イオン交換体)を用いていることです。ランニングコストが非常ニーデルンハル浄水場では,取水した原水を数段階の工程により浄化処理しています。最初は限外濾過による固形不純物の除去,次にイオン交換器で軟水化し,最後は UV による滅菌処理です。処理量は毎時 300 m³,年間にすると 220 万 m³ に達します。ノルトオストヴュッテンベルク水道組合が運営するこの浄水場の最大の特徴は,イオン交換に CARIX® 法(Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchangers=二酸化炭素再生イオン交換体)を用いていることです。ランニングコストが非常に低いこと,そして環境に優しいことがこの方法の利点です。