![Reverse Osmosis / Stainless Steel Diaphragm Valves Reverse Osmosis / Stainless Steel Diaphragm Valves](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/33/christ_01_2018.jpg)
2 種類の液体,または濃度の異なる液体を透過膜を挟んで接触させると,自然の作用により,両方の液体,または濃度の異なる液体間に均衡を成り立たせようとする力が働きます。その結果どのような現象が起きるかは,膜の透過性と「メッシュサイズ」,液体に含まれる成分,液体に作用する圧力によって決まります。たとえば,膜を挟んでミネラル分の濃度に差のある水溶液が接し,かつ両側の水に作用する圧力が等しい場合,濃度の低い側の水が濃度の高い側に移動し,濃度の高い溶液が希釈されます。これを浸透と呼びます。ここで濃度の高い液体に,濃度の低い液体よりも一定以上大きな圧力を作用させると,水は膜を通って逆方向に移動します。これが逆浸透です。