![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/GEMUE_3140_300px.jpg)
新しい GEMÜ 3140 シリーズ圧力測定器は,広範な圧力および温度範囲における正確な計測を可能にします。インゲルフィンゲン(ドイツ)のバルブメーカー GEMÜ は,こうした最新の製品をラインナップに加えることで,計測機器の品揃えをアップデートしています。
圧力測定機器ラインナップの最新化の一環として今後 GEMÜ は,GEMÜ 3120 を GEMÜ 3140 シリーズの新しい圧力変換器および圧力スイッチに替えていきます。この新シリーズはこれまでの製品と比較して,計測範囲,電気仕様の種類,さらに認証の取得数が大幅に広がりました。
GEMÜ 3140 シリーズは,圧力 0 ~ 4 MPa,温度 -40 ~ +125 °C の液体および気体にお使いいただけます。使用されている高品質セラミックセンサーは圧力を確実に比例電気信号に変換し,その精度は IEC 60770 の 0.5 % FSO に準拠しています。
集中管理ネットワーク化のための IO Link
多種多様な用途でお使いいただけるようにするため,あらゆる一般的な電気および機械接続に対応しています。圧力変換器/圧力スイッチ GEMÜ 3140 は,プロセスの自動化および監視用に,IO Link インターフェースを介して集中管理システムで使用することができます。これにより,たとえば漏れや異常昇圧を早期に検知することが可能です。
多様な用途に適合
GEMÜ 3140 シリーズの圧力測定器は多くの産業用途でお使いいただけます。圧力変換器/圧力スイッチ GEMÜ 3140 は,プロセス圧力の確認と差圧の計測に加えて,充填工程において充填量の確実な制御,計測および監視にも使用できます。一体化されたセンサーは高粘度の流体にも汚れた流体にも使用することができ,高品質な材質のため腐食性流体にも適しています。たとえば,酸やアルカリを使用する用途にも対応可能です。
GEMÜ 3140 は,UL,SIL2 および IECEx の認証を取得しています。オプションで,防爆および SIL 仕様のタイプもお求めいただけます。バージョンによっては,回転可能な LED ディスプレイを搭載することもできます。これにより現在の運転パラメータ値を,どんな場所に取付けていても 4 桁表示で問題なく確認できます。