![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2019/Klappe_LSC.jpg)
GEMÜ がクウォーターターンバルブ用リミットスイッチボックスの製品ラインナップを拡張
バルブ専門メーカー GEMÜ が,手動および空気操作式クウォーターターンバルブ用リミットスイッチを市場導入。
プロセスプラントの自動化のために,リミットスイッチボックス GEMÜ LSC は手動および空気操作式クウォーターターンバルブのバルブ位置を確認します。バルブ位置は視覚表示され,プラント制御システムへと転送されます。ポジションインジケーター GEMÜ LSC は,規格インターフェース VDI/VDE 3845 によりバタフライバルブあるいはボールバルブなどのあらゆるクウォーターターンバルブに搭載することができます。GEMÜ はすでに GEMÜ バタフライバルブあるいはボールバルブに対してプレインストールソリューションを提供していますが,後付けも可能です。最大 4 つのポジションフィードバック機能を実現できます。上限・下限リミットスイッチ GEMÜ LSC は簡単なマイクロスイッチの他にも,2 線あるいは 3 線式近接スイッチ付きのものもお求めいただけます。このリミットスイッチは保護等級 IP 67 に対応していて,ATEX および IECEX 準拠の防爆領域において使用することができます。リミットスイッチボックス GEMÜ LSC はその他に安全機能の信頼性について検証され,SIL 認証を受けています。オプションで 3D ポジションインジケーター,あるいは ON/OFF LED 表示もお求めいただけます。これに加えて M20 ケーブルグランド,M12 コネクターあるいは NPT ネジ接続などの種々の電気接続をお求めになれます。
弊社は既存の誘導デュアルセンサー GEMÜ LSF にリミットスイッチボックス GEMÜ LSC を加えて,クウォーターターンバルブ用リミットスイッチの製品ラインナップを拡張し,自動化されたプラントにおけるクウォーターターンバルブの統合と制御を可能にします。