バルブ専門メーカーの GEMÜ は,充填ニードル/充填パイプシステム用の新しい特許取得済シールシステムにより,アクチュエーターと流体間を確実に気密隔離することができる初めての充填ニードルの市場投入に成功しました。これにより,リフティング効果や流体の汚染を排除することができます。
定評ある PD(プラグダイアフラム)テクノロジーは,GEMÜ F40 および GEMÜ F60 servoDrive 充填バルブプラットフォームバルブに基づいて拡張され,焼結プロセスにおいて PTFE に直接圧入されるステンレス鋼ねじを備えた,新しい PD バリエーションが追加されました。新しいシールシステムにより,グランドパッキンのシール後部のすすぎ作業が不要になりました。さらに,アクチュエーターからの潤滑剤やリフト効果による汚染のリスクも排除されます。新しい GEMÜ PD と高性能アクチュエーター GEMÜ F40 および GEMÜ F60 との組み合わせにより,どのような流体および容器においても,充填ニードル/充填パイプシステムによるあらゆる充填アプリケーションの衛生性とパフォーマンスが改善されます。
充填ニードルまたは充填パイプシステムは,液体および粘性流体の充填技術においてよく使用されているものです。この技術は主に化粧品産業,医薬品の充填,乳製品,ジュース,ソースなどの食品産業で使用されています。GEMÜ は新しいシールシステムにより,充填プロセスにおける安全性,精度,速度を大幅に高いレベルに引き上げることを可能にします。