![production plant for liquid production plant for liquid](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/4/diebild1_2018.jpg)
新しい全自動設備では,各種の液状医薬品を製造,保管することができます。3 基ある生産タンク(有効容積各 500 ℓ,1,000 ℓ,2,000 ℓ)は,いずれも切り替えシステムを介して 5 基の貯蔵タンク(1,000 ℓ タンク 2 基,2,000 ℓ タンク 3 基)とつながっています。これにより,最大 3 種類の生産ステップを実行できます。製品は米国にも輸出されるため,この設備は cGMP にも対応した設計となっており,FDA の認定を取得済みです。この用途事例の設備のプランニングと建設に当たっては,最新の指令と基準が考慮されています。