![Laboratory and technical mixers Laboratory and technical mixers](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/5/Mischer03_2018.jpg)
医薬品,化学製品,化粧品を開発する場合は,テスト生産の段階で,実際の製造プロセスに極力近い作業方法を用いることが重要です。そうすることで,工業的生産に移行する過程で予期しない障害にぶつかり,頭を抱え込む羽目になる危険が少なくなります。そのため,ラボで使用するテスト用ミキサーは,実際の生産工程で使用する工業用ミキサーを小さくしただけで,機能的には同等のものであることが必要です。たとえばラボ用の均質化ミキサーは,攪拌機の周速が大容量ミキサーと同じになるように設計されています。パイロット生産プラントで,テスト目的の製品だけでなく,使用された技術コンポーネントの真価も確認されたなら,担当者が生産プラント用にそれと同じパーツ / デバイスを優先選択する可能性が高くなります。