A fachada da nossa matriz conta histórias. Caso único em ampla região. Único, como a nossa cultura de empresa.
O futuro necessita de todos os sentidos, coração e mentalidade, funcionários enraizados e cosmopolitas, filósofos racionais e visionários.
É isto que queremos expor com as imagens nas nossas paredes: tecnologia, filosofia ou simplesmente um sorriso alegre.
![](fileadmin/user_upload/1_350x75_sp-walls_aus_bs-5.jpg)
Na fachada do prédio ocidental da empresa é representado o desenvolvimento da nossa empresa, iniciando com a "Parede de círculos" à esquerda. Criatividade e espírito de inventor são duas qualidades especiais da nossa empresa. Nosso sucesso futuro encontra-se no reconhecimento e aproveitamento de novas possibilidades.
Os círculos representados são um modelo para ideias e temas da nossa empresa. Aqui vemos círculos maiores e menores, alguns quebram, permanecem inacabados. Alguns possuem o mesmo ponto central. A energia se concentra e dá início a um processo criativo. A partir de um ponto central branco partem duas curvas....
![](fileadmin/user_upload/2_350x75_sp-walls_aus_bs-6.jpg)
O painel largo ocidental é estruturado por uma perspectiva central. As linhas levam à profundidade. A parte inferior representa uma pista de decolagem. Duas faces flanqueiam a fachada. A expressão é gentil e relaxada. Um encontro alegre e esperado a muito tempo. A face esquerda é uma máscara uniforme de plásticos de alta qualidade ou de metal. Ela representa o presente, perfeito e palpável.O oposto é um modelo fino não objetivo. O futuro digital, indústria 4.0, possibilita desenvolvimentos tecnológicos rasantes para engenharia, produção serviço e qualquer comunicação. A Gemü é um Global Player, com presença marcante. Consecutivamente realizamos uma nova realidade. A fórmula na fachada define o segredo: "A quantidade de corte do poder de imaginação visionário V e as possibilidades tenológicas momentâneas T resultam na nova realidade NR".
V T=NR
![](fileadmin/user_upload/3_a_350x75_sp-walls_aus_bs-7.jpg)
Ambas as curvas que partem dos círculos estendem-se por toda a fachada. As duas linhas simbolizam a dinâmica dos processos criativos, no que a linha branca representa a secção transversal e a linha vermelha a dinâmica da empresa GEMÜ. Nós somos inventor e um famoso especialista do setor, a nível mundial. Por isso, notamos muitas chances e desenvolvimentos a tempo. Com a nossa cultura de empresa podemos reagir de forma rápida e eficiente. Semelhante à dinâmica de ação de um piloto de corrida, reagimos prontamente, aproveitamos condições positivas para acelerar, podemos adaptar o curso a qualquer hora para acelerar novamente de forma objetiva. E por isso, a sequência da curva vermelha parece uma pista de corrida. A posição estável e bem sucedida da nossa empresa no mercado mundial comprova nosso procedimento, e assegura um futuro prometedor à nossa empresa. Continuaremos a escrever a história, e já estamos ansiosos.