Фасад нашего головного офиса рассказывает истории. Такого вы не встретите нигде. Столь же уникальной является и наша корпоративная культура.
Будущему требуется вдохновение, сердца и умы, преданные сотрудники и космополиты, рациональные мыслители и мечтатели.
Мы выражаем себя через картины на наших стенах: это могут быть изображения на техническую или философскую тему, или просто приветственная улыбка.
![](fileadmin/user_upload/1_350x75_sp-walls_aus_bs-5.jpg)
На фасаде западного здания компании изображено дальнейшее развитие нашего бизнеса, начиная со «стены кругов» слева. Креативность и изобретательность — две особенно сильные стороны нашего предприятия. Основа нашего будущего успеха — в выявлении и использовании новых возможностей.
Изображенные круги являются моделью для идей и тем нашей компании. Мы видим большие и малые круги, некоторые разорваны, остаются незаконченными. У некоторых совпадают центры. Энергия концентрируется и запускает процесс творчества. От белого центра отходят две кривые...
![](fileadmin/user_upload/2_350x75_sp-walls_aus_bs-6.jpg)
Широкая западная стена структурирована центральной перспективой. Характерные линии ведут вглубь. Нижняя часть представляет собой взлётную полосу. По бокам фасада изображены два лица, их дружелюбный взгляд лишён напряжённости. Долгожданная, радостная встреча. Лицо слева — правильной формы маска из высококачественных пластмасс или металла. Оно символизирует современность и являет собой завершённость.
Справа мы видим уточнённую нереальную модель. Цифровое будущее — 4-я промышленная революция — это стремительное развитие инженерных технологий, производства, сервисов и связи. GEMÜ — игрок международного уровня, ушедший далеко вперёд. Мы постоянно создаём новую реальность. Формула на фасаде наглядно это иллюстрирует: Произведение силы воображения V и текущих технических возможностей T даёт новую реальность NR.
V T=NR
![](fileadmin/user_upload/3_a_350x75_sp-walls_aus_bs-7.jpg)
Обе кривые, исходящие из кругов, простираются по всему фасаду. Эти линии символизируют динамику творческих процессов, при этом белая линия представляет собой сечение, а красная — динамику роста марки GEMÜ. Мы — изобретатели и знаменитые на весь мир знатоки своего дела. Поэтому мы заранее распознаём множество возможностей для развития. Благодаря нашей корпоративной структуре мы действуем быстро и эффективно. Сродни автогонщикам, мы на всё реагируем мгновенно, используем благоприятные условия для быстрого разгона и можем в любой момент скорректировать курс, чтобы потом уверенно надавить на газ. Поэтому красная кривая и напоминает гоночную трассу. Устойчивое и успешное положение нашей компании на мировом рынке свидетельствует о правильно выбранных методах и принципах и обеспечивает нашему бизнесу многообещающее будущее. Наша история продолжается, чему мы очень рады.