![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/GEMUE481_m_Schwenkadapte_300px.jpg)
Via en ny typ av svängadapter från företaget GEMÜ är det redan nu möjligt att kombinera lägeskvittering för linjära ställdon med pneumatiskt styrda manöverdon för svängarmaturer.
Tidigare behövde användaren vid valet av lägeskvitteringar besluta sig redan i förväg för om de skulle monteras på en ventil med linjärt ställdon eller på en svängarmatur. Det begränsade för det första urvalet av möjliga lägesindikatorer och för det andra behövde passande apparatur hållas i lager.
Med den nya typen av svängadapter från ventilspecialisten GEMÜ blir det nu möjligt att även på pneumatiskt styrda svängarmaturer montera helt olika lägeskvitteringar för linjära ställdon ur företagets sortiment. Svängadaptern agerar som en tolk mellan ventilens vridrörelse och lägeskvitteringens linjära rörelse. Det gör att användaren inte längre är hänvisad till att uteslutande välja lägesindikatorer som är särskilt anpassade för vriddon. Det ger största möjliga flexibilitet för drift och lagerhållning.
En ytterligare fördel med det nya större urvalet av lägesindikatorer är möjligheten att använda komponenter med särskilda tillkopplingar och kommunikationsgränssnitt (AS-gränssnitt, IO-Link eller DeviceNet) samt lägeskvitteringar med inbyggda pilotventiler.